This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:适用于 CC1120的射频 PA (1 ~ 10W)

Guru**** 2392095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/894411/cc1120-suitable-rf-pa-1-10-w-for-cc1120

器件型号:CC1120

您好,

我的客户正在寻找用于 C1120的 TI 射频 PA (1 ~ 10W)。

请帮助提供建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 仅提供适用于868MHz 和915MHz 频带的 CC190。 最大功率为0.5W  

    您将使用哪种频率以及哪种调节允许超过1W?