请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1120 您好,
我的客户正在寻找用于 C1120的 TI 射频 PA (1 ~ 10W)。
请帮助提供建议。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我的客户正在寻找用于 C1120的 TI 射频 PA (1 ~ 10W)。
请帮助提供建议。
谢谢。