This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:孤立模式下有时会产生高功耗

Guru**** 2563750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/963420/cc1352r-sometimes-high-power-consumption-in-orphan-mode

器件型号:CC1352R

我们遇到了一个问题、即设备在孤立模式下的行为似乎不是很好。

当我关闭网关时、器件通常会进入孤立模式、每5分钟唤醒一次、并执行孤立扫描。

但有时、器件不会进入低功耗模式并始终保持激活状态。 我使用功率分析仪测量了这一点、它会一直消耗5mA 的电流、从而以这种方式快速耗尽电池电量。

我们对网络使用信标模式。 我还看到、虽然只需要一个通道(配置的通道)、但孤立扫描正在尝试扫描所有通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有另一个问题。

    为什么我需要执行孤立扫描? 我不能只每5分钟执行一次同步请求以重新建立连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marijn、  

    为了帮助您解决此问题、我需要一些有关您使用的软件和硬件的更多信息。 请尽可能多地共享信息、包括:

    您使用的是 Launchpad 还是定制板?

    您使用的是哪个版本的 SDK?  

    您的软件基于哪种应用程序?您进行了哪些更改?

    还请共享您拥有的任何日志文件、包括您在帖子中讨论的功率分析仪测量值。

    谢谢、  
    ELIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在自定义电路板上运行、固件基于 SDK3.40的 DMM_SENSOR_REMOT_DISPLAY_OAD。

    我能为您提供更多详细信息吗?

    谢谢、

    Marijn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您能否评论孤立扫描的必要性?

    在文档中 、没有提及信标模式的孤立扫描、仅限非信标模式。

    网关"临时"关闭后、重新连接到网络的最佳方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marijn、

    如果同步请求更适合您的用例、您可以在5分钟内执行同步请求、而不是进入孤立模式。 正确的是、孤立模式确实会消耗大量功率。

    我想您可能会最了解最适合您的事情。 我们实施孤立模式的原因是确保节点尽快重新加入收集器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    我每5分钟执行一次同步请求、在中的工作方式是、它执行成功的 SyncRequest、并在我重新启动收集器时再次接收信标。

    但是、在  BeaconNotifyIndCb 中 、对 APIMAC_SFS_Association_permit 执行了检查、该检查通常在形成的网络上关闭。 由于此检查  

    ApiMac_mlmeSetReqBool (ApiMac_attribute_autoRequesttrue);未设置、尽管它在信标上成功重新同步并且可以再次传输消息。 它不以这种方式响应收到的消息。 我想知道 TI 的此实施是否符合规格以及我如何最好地解决此问题。

    当然、我可以忽略此检查、但它可能具有副作用、并且可能不符合规格。

    这些文档 没有提到应该如何实现这一点。

    如何正确实现重新同步?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题是否有更新?