我们遇到了一个问题、即设备在孤立模式下的行为似乎不是很好。
当我关闭网关时、器件通常会进入孤立模式、每5分钟唤醒一次、并执行孤立扫描。
但有时、器件不会进入低功耗模式并始终保持激活状态。 我使用功率分析仪测量了这一点、它会一直消耗5mA 的电流、从而以这种方式快速耗尽电池电量。
我们对网络使用信标模式。 我还看到、虽然只需要一个通道(配置的通道)、但孤立扫描正在尝试扫描所有通道。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们遇到了一个问题、即设备在孤立模式下的行为似乎不是很好。
当我关闭网关时、器件通常会进入孤立模式、每5分钟唤醒一次、并执行孤立扫描。
但有时、器件不会进入低功耗模式并始终保持激活状态。 我使用功率分析仪测量了这一点、它会一直消耗5mA 的电流、从而以这种方式快速耗尽电池电量。
我们对网络使用信标模式。 我还看到、虽然只需要一个通道(配置的通道)、但孤立扫描正在尝试扫描所有通道。
您好、Marie、
我每5分钟执行一次同步请求、在中的工作方式是、它执行成功的 SyncRequest、并在我重新启动收集器时再次接收信标。
但是、在 BeaconNotifyIndCb 中 、对 APIMAC_SFS_Association_permit 执行了检查、该检查通常在形成的网络上关闭。 由于此检查
ApiMac_mlmeSetReqBool (ApiMac_attribute_autoRequest、true);未设置、尽管它在信标上成功重新同步并且可以再次传输消息。 它不以这种方式响应收到的消息。 我想知道 TI 的此实施是否符合规格以及我如何最好地解决此问题。
当然、我可以忽略此检查、但它可能具有副作用、并且可能不符合规格。
这些文档 没有提到应该如何实现这一点。
如何正确实现重新同步?