This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310 - WMBUS 仪表限制

Guru**** 2511075 points
Other Parts Discussed in Thread: WMBUS, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/964134/cc1310-cc1310---wmbus-meter-limitation

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:WMBUS

您好!

 

作为集电极、我在与 CC1310结合使用的 wMBus 堆叠堆叠中挣扎着争取最大数量的受支持仪表。

限制16米的原因是什么? 这是因为硬件、还是因为堆栈中的限制?

是否可以将更多仪表与其他硬件或 StackForce 的其他版本配合使用?

 

我认为一种可能的解决办法是取消激活收集器中的"地址过滤"属性。 然后、所有接收到的电报都被转发到应用层。 然后、到已知仪表的映射和加密将由我们自己的代码完成、但可以使用超过16个仪表。

您是否了解有关已停用的地址过滤的限制的任何信息?

或者在哪里可以要求更多信息?

 

相关论坛主题:

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/p/687323/2537578#2537578?jktype=e2e

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/t/852548?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=WMBUS

 

谢谢

此致

SB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SB:

    我将就此与专家联系、了解翻转地址滤波如何影响堆栈(如果确实如此)。 同时、您能否详细说明您拥有的用例、例如您希望支持的最大器件数量等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、M-W、

    感谢您的关注。

    我们需要使用 CC1310和 wMBus 堆栈从许多仪表中收集兆头数据。 对于"许多仪表"、我们不想定义最大数量、但我们考虑了数百仪表。 这适用于商业用例、我们目前正在测试不同的可能性。

    我们很想知道是否有支持更多仪表的"高级"StackForce wMBusStack (可能需要更多成本)、或者我们想进一步了解在不使用地址文件堆栈的情况下使用堆栈时的限制。

    此致、

    SB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 SB;

    我们在内部进一步探讨了这一点、了解了堆栈的可能用途(以及完全禁用地址滤波可能需要添加的内容)。  

    至于您的用例、它听起来像是"只听"类应用、您是否期望仪表以常规方式"安装"、或者您在理论上是否可以使用嗅探器方法"安装"? 如果是后者、那么您可以非常轻松地实现所需的功能子集、因为 wmbus 补丁和设置可用于器件(与堆栈无关)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、M-W、

    对于此用例、如果我们更了解其中的限制、我们将会使用"只听"嗅探器方法来"确定"。 但是、如果存在"扩展"StackForce wMBus Stack 版本、可以"安装"更多仪表、我们也对此感兴趣。

    此致

    SB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SB:

    我建议的"仅监听"方法是不使用堆栈、因此限制将由无线电 RX 链的实现者来决定。 至于堆栈、我仍在内部进行研究、但在接近节假日的时候、我希望在清晰反馈方面有一些延迟。 现在、我无法从"已安装"的角度来扩展堆栈中的仪表数量、但我在内部查看用例/请求时记录了反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SB:  

    我从开发人员那里得到反馈、认为堆栈中的地址滤波不应存在真正的风险。 如果执行此操作(编译配置+串行命令)、则栈将直接将电报转发到主机(正如您所期望的那样)。 在这种情况下、虽然大多数处理都由主机进行、但数据包的 CRC 仍由堆栈验证。