This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:cc1352传感器加载和安全调试

Guru**** 2587535 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/963410/cc1352r-cc1352-sensor-oad-and-secure-commissioning

器件型号:CC1352R
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、

我想使用 OAD 和安全调试来实现传感器应用。  现在、我将使用传感器片外 OAD 示例。 除了片外 OAD、我还想实现安全调试。  

是否可以在单个应用中实现 OAD 和安全调试???  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Haricharan、  

    我认为、这是可能的、主要的限制是没有足够的内存。

    谢谢、
    ELIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      我已尝试在 sensor_oad 示例上启用安全调试。

    我已启用 feature_secure_Commission 宏、并且遇到以下错误。

    1
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.
    7.
    8.
    9.
    10.
    11.
    12.
    13.
    14.
    15.
    <Linking>
    error: symbol "macWrapperAddKeyInitFCtr"redeclared with incompatible type:
       "uint8(ApiMac_secAddKeyInitFrameCounter_t *)[unsigned char [ExplSign] ]"
       in"../Application/MAC/HighLevel/mac_hl_patch.c"at line 1156 and:
       "uint8(ApiMac_secAddKeyInitFrameCounter_t *)[unsigned char [ExplSign] ]"
       in
       ".../ti154stack/high_level/macwrapper.h"
       at line 185)
    error: symbol "macWrapperAddDevice"redeclared with incompatible typ:
       "uint8(ApiMac_secAddDevice_t *)[unsigned char [ExplSign] ]"
       in"../Application/MAC/HighLevel/mac_hl_patch.c"at line 1460 and:
       "uint8(ApiMac_secAddDevice_t *)[unsigned char [ExplSign] ]"
       in
       ".../ti154stack/high_level/macwrapper.h"
       at line 95)

    我在 SysConfig 中启用了网络安全配置设置、即 MAC 安全。 我无法选择 MAC 安全性和调试。

    如何启用此功能

    感谢你能抽出时间。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有人能回答一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Haricharan、

    如果在启用安全调试时遇到错误、则始终可以从默认启用了该调试的工程(Collector_sm 和 Sensor_sm)开始、然后选择 OAD。  

    谢谢、
    ELIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elin、感谢您的快速回答。

    我们将尝试 collector_sm 和 sensor_sm、然后尝试 sensor_OAD。