This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:电能跟踪上的电流和尖峰

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/959896/cc1352r-current-and-spikes-on-energy-trace

器件型号:CC1352R
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE

您好!

我将 cc1352R 与 SDK 4.30配合使用。

我直接从 SDK 中获取并尝试了一个基本 DMM_154collector_remote_display_oad_app 和 DMM_154sensor_remote_display_oad_app 代码示例。

我已将广播、跟踪、轮询和报告间隔设置为1分钟。

我还阻止了 UART、LED 和 BLE 广播。

我在 EnergyTrace 上对此进行了测试 、得到了下图。

该图为我提供了平均约为0.6903mA 的电流以及固定间隔(2秒)的尖峰。

我的问题是  

1.如果一切设置(广播、跟踪、轮询和报告间隔)为1分钟、并且  UART、LED 和 BLE 广播设置为1分钟

  然后、为什么能量迹线中显示的电流为 mA、为什么不以 uA 为单位。

2. 有什么想法可以导致这种尖峰(2秒)?  

谢谢、

Pranav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您看到的是重新充电脉冲。 有关这方面的更多信息、请参阅:

    此外、在执行第一次测量后、应尝试对 Launchpad 进行下电上电以触发 EnergyTrace 的重新校准。

    BR

    Siri