请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1352R 主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE
您好!
我将 cc1352R 与 SDK 4.30配合使用。
我直接从 SDK 中获取并尝试了一个基本 DMM_154collector_remote_display_oad_app 和 DMM_154sensor_remote_display_oad_app 代码示例。
我已将广播、跟踪、轮询和报告间隔设置为1分钟。
我还阻止了 UART、LED 和 BLE 广播。
我在 EnergyTrace 上对此进行了测试 、得到了下图。
该图为我提供了平均约为0.6903mA 的电流以及固定间隔(2秒)的尖峰。
我的问题是
1.如果一切设置(广播、跟踪、轮询和报告间隔)为1分钟、并且 UART、LED 和 BLE 广播设置为1分钟
然后、为什么能量迹线中显示的电流为 mA、为什么不以 uA 为单位。
2. 有什么想法可以导致这种尖峰(2秒)?
谢谢、
Pranav。