主题中讨论的其他部件:CC1350、 CC1310、 CC1352R、 CC1312R、 WMBUS
大家好、
你好。
我从下面的站点看到 、TI 提供了一个符合 OMSv4.1.2标准并经过现场验证的 wM-Bus 堆栈。 但这适用于 CC1310和 CC1350。 此 无线 M-Bus 堆栈是否也支持 CC1352P?
感谢确认!
艺术
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
你好。
我从下面的站点看到 、TI 提供了一个符合 OMSv4.1.2标准并经过现场验证的 wM-Bus 堆栈。 但这适用于 CC1310和 CC1350。 此 无线 M-Bus 堆栈是否也支持 CC1352P?
感谢确认!
艺术
您好、Art、
433Mhz 没有官方支持。
但该主题展示了如何破解它:
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/p/883360/3269504#3269504
我已从2020年10月5日下载最新的 SimpleLink SDK for CC1312R:v4.30.00.54和最新的 Smart RF Studio 2.19.0。
Smart RF Studio 仅包含 WMBUS 868MHz C 模式和 T 模式的设置、但不包含 S 模式的设置。 它是否会在2020年第四季度晚些时候发布?
SDK 不包含任何适用于 WMBUS 模式的射频补丁、因为它们适用于 CC1310 SDK。 对于 WMBUS 模式、CC1312R 上是否仅需要射频补丁?