This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:支持无线 M-Bus 堆栈

Guru**** 1865160 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC1310, CC1352P, CC1352R, CC1312R, WMBUS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/943948/cc1352p-wireless-m-bus-stack-support

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他部件:CC1350CC1310CC1352RCC1312RWMBUS

大家好、

你好。

我从下面的站点看到  、TI 提供了一个符合 OMSv4.1.2标准并经过现场验证的 wM-Bus 堆栈。 但这适用于 CC1310和 CC1350。  此  无线 M-Bus 堆栈是否也支持 CC1352P?

https://www.ti.com/tool/WMBUS

感谢确认!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    我会检查并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们计划为无线 MBUS 支持 CC1312、CC1352R 和 CC1352P。 请注意、CC1352P 上的+20dBm 模式在标准中不受支持、并且没有被优先化。

    支持的物理层为 N (169MHz)、对于868MHz 上的 T、S 和 C 模式。

    软件支持将首先在868MHz 上发布、目标是2020年第4季度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Erik!

    我们的客户已决定将 CC1310用于其超声波水表设计。 它们需要433Mhz 无线 M-Bus 堆栈。 现有堆栈支持868MHz。 您能否确认无线 M-Bus 堆栈是否可用于433Mhz T1和 T2模式?

    感谢确认!
    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erik 您好!

    对此进行了任何更新?

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erik 您好!

    等待您对此做出澄清。

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

     433Mhz 没有官方支持。

    但该主题展示了如何破解它:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/p/883360/3269504#3269504 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我已从2020年10月5日下载最新的 SimpleLink SDK for CC1312R:v4.30.00.54和最新的 Smart RF Studio 2.19.0。

    Smart RF Studio 仅包含 WMBUS 868MHz C 模式和 T 模式的设置、但不包含 S 模式的设置。 它是否会在2020年第四季度晚些时候发布?

    SDK 不包含任何适用于 WMBUS 模式的射频补丁、因为它们适用于 CC1310 SDK。 对于 WMBUS 模式、CC1312R 上是否仅需要射频补丁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在此处跟进:
    e2e.ti.com/.../957469