This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:CC1101带宽

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/937199/cc1101-cc1101-bandwidth

器件型号:CC1101

你(们)好

只是想了解在315 MHz 2FSK 的情况下、哪些寄存器负责设置 Smart RF Studio 上的带宽?

如果80%是 给定频率下的理想带宽占用、那么窄带宽的最小百分比是多少?

或者、对于315 MHz 2FSK、TX/RX 中的最大和最小带宽是多少?

此致

穆斯塔法

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 MDMCFG4。 CHANBW_E 和  MDMCFG4。 CHANBW_M. 该公式可在中的"接收器通道滤波器带宽"中找到  

    确保接收所需的最小 RX 带宽由以下公式给出:Rx BW =信号带宽+ 4*ppm 晶振*射频频率运行。 对于 FSK,信号带宽可近似为数据速率+ 2*频率偏差(卡森规则)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 ter