请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1101 你(们)好
只是想了解在315 MHz 2FSK 的情况下、哪些寄存器负责设置 Smart RF Studio 上的带宽?
如果80%是 给定频率下的理想带宽占用、那么窄带宽的最小百分比是多少?
或者、对于315 MHz 2FSK、TX/RX 中的最大和最小带宽是多少?
此致
穆斯塔法
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
只是想了解在315 MHz 2FSK 的情况下、哪些寄存器负责设置 Smart RF Studio 上的带宽?
如果80%是 给定频率下的理想带宽占用、那么窄带宽的最小百分比是多少?
或者、对于315 MHz 2FSK、TX/RX 中的最大和最小带宽是多少?
此致
穆斯塔法