请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1120 我们计划最近在205MHz - 240MHz 频率频段中测试 CC1120。
我们在 SWRS112H -用于窄带系统的 CC1120高性能射频收发器 第7页中找到了以下消息。
您能否提供有关 频率频段的任何建议或文档? 例如 tidr227 - 420-470 MHz (CC1120)原理图的射频布局参考设计。
谢谢。
KinyAnderson
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.