This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:关于205MHz - 240MHz 的参考设计

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/936503/cc1120-about-the-reference-design-of-205mhz---240mhz

器件型号:CC1120

我们计划最近在205MHz - 240MHz 频率频段中测试 CC1120。

我们在 SWRS112H -用于窄带系统的 CC1120高性能射频收发器 第7页中找到了以下消息。

您能否提供有关 频率频段的任何建议或文档? 例如 tidr227 - 420-470 MHz (CC1120)原理图的射频布局参考设计。

谢谢。

KinyAnderson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅  。 此帖子也与 CC1120相关。