This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:器件限制

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/906683/cc1352p-device-limit

器件型号:CC1352P

您好!

我正在使用 cc1352p ti 802.15协议栈。

我可以将限位器件从50增加吗? 如果是,那是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪卡尔

    是的、您可以增加最大数量。 对于 CC13X2器件、该值可以为~150。 请记住、这将占用额外的内存。

    此致、

    AB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 AB、

    感谢您的回复。

    为什么它的限值~150? 我们可以将其增加到500吗?

    谢谢、

    Dinkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    存储器限制。

    您可以继续尝试执行500、看看它是否允许您执行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有任何其他方法可以增加内存? 例如使用外部闪存或任何其他解决方案。

    谢谢、

    Dinkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于设备列表、使用内部存储器、您不能使用外部存储器。

    您有两种方法可以解决此问题:

    1、可数字安全性、这将使您拥有理论上最大2^16-1的器件数。

    2.使用具有更高内存的主机器件(Linux PC。 BBB、raspi 等) 以驱动 CC13xx 器件。

    对于选项2、我们提供网关 SDK  

    TI-15.4-stack-gateway-linux-SDK TI 15.4-stack...

    www.ti.com ›工具›TI-15.4-stack-gateway-lin...
    此致、
    AB