请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1350 您好!
我的客户正在使用射频扫描仪、正在检测到接近24MHz 的谐波、并怀疑晶体是问题的罪魁祸首。 下图显示了红色尖峰的2个不同样本。 这些是使用它们连接到有问题的电路板的应用而获得的、这些电路板没有天线、并且射频环境相对安静。 他们在不同的环境中尝试、尖峰仍然存在。 请给我发送一封直接电子邮件进行讨论。
导致此谐波尖峰的可能原因是什么?
该振幅是否符合标准?
我们如何消除或减少这种情况?
谢谢、
Kevin