This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:检测到谐波失真

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/909561/cc1350-harmonic-distortion-detected

器件型号:CC1350

您好!

我的客户正在使用射频扫描仪、正在检测到接近24MHz 的谐波、并怀疑晶体是问题的罪魁祸首。 下图显示了红色尖峰的2个不同样本。 这些是使用它们连接到有问题的电路板的应用而获得的、这些电路板没有天线、并且射频环境相对安静。 他们在不同的环境中尝试、尖峰仍然存在。 请给我发送一封直接电子邮件进行讨论。

导致此谐波尖峰的可能原因是什么?

该振幅是否符合标准?

我们如何消除或减少这种情况?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这可能与24MHz 晶体有关。 振幅取决于其设计(原理图+ PCB 布局+晶振)。

    它们是否遵循我们的设计(原理图+ PCB 布局)?

    它们的规格是什么? 它们测量的电平是多少?

    好的、我们不会在这里直接发送电子邮件、但我会尝试向您发送电子邮件。 如果不起作用、则向我发送朋友请求。 我们可以进行讨论。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    好的、我找到了您的电子邮件并将回复发送给您。 我们可以关闭该线程。

    谢谢、

    PM