请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R 您好!
我们使用内部负载电容器、48MHz XO 在868MHz 频带下运行。
但我们无法找到内部电容如何随温度变化?
如果我们在室温下调至7pF、并且内部电容阵列在85度时为7.7pf (+10%)、则这种变化将增加晶体温度特性。
此致
无需更多导线
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们使用内部负载电容器、48MHz XO 在868MHz 频带下运行。
但我们无法找到内部电容如何随温度变化?
如果我们在室温下调至7pF、并且内部电容阵列在85度时为7.7pf (+10%)、则这种变化将增加晶体温度特性。
此致
无需更多导线