This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:内部负载电容器和频率漂移

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/908625/cc1312r-internal-load-capacitors-and-frequency-drift

器件型号:CC1312R

您好!

我们使用内部负载电容器、48MHz XO 在868MHz 频带下运行。

但我们无法找到内部电容如何随温度变化?

如果我们在室温下调至7pF、并且内部电容阵列在85度时为7.7pf (+10%)、则这种变化将增加晶体温度特性。

此致

无需更多导线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将仔细研究它、尽快返回给您。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与晶体中的漂移相比、电容阵列值与温度之间的变化似乎非常小。 因此、您可以在室温下调整电容阵列值、以获得更好的频率精度(尽可能接近)。 晶体漂移是这里的主要因素。

    下面是频率漂移与温度间的关系图。 该图包括 Crystal + Cap 阵列。  用于此测试 的晶体是 NX2016SA 48.000MHz EXS00A-CS05517、这是我们的参考设计中的晶体。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 PM!