This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1310:868MHz 或433MHz、可实现最远距离!

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/909067/ccs-cc1310-868mhz-or-433mhz-for-longest-range

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: CC1190

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 Sirs

我的客户需要一个由超低功耗(TX 10-14dBm、3dBi 天线)传感器组成的长菊花链。

多年来、我一直很高兴地在868MHz 下使用 CC1310。

客户表示这些传感器之间的距离可达10公里(6.2英里)。 距离是视线、位速率可能非常低。 然而,我仍然认为,10公里是延伸我们可以做的事情。

我从未使用过433MHz 频带。

我想433MHz 可以带来其他优势、因为该产品将在全球使用。

但我的问题是:在433Mhz 下工作的 CC1310是否会提供比在868MHz 上更长的范围?

谢谢

/Dan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果在868 MHz 频带和433MHz 频带之间 Tx 功率、灵敏度和 Ant 增益相同、则433MHz 可覆盖更多距离。

    它们可以使用625bps、传统远距离模式。 他们可以在"典型"设置下检查 SmartRF Studio。

    他们可以使用我们的范围估算器扩展表来估算预期的范围。 他们可能需要将 FEM (CC1190)与 CC1310一起使用以扩展覆盖范围。

    下面是指向范围估算器的链接。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有与868MHz 相同效率的433MHz 天线必须相当大、并且您电路板上的接地层也需要扩展至433MHz 以实现相同的增益。  

    433MHz 时的最大输出功率可能低于433MHz 频带时的868MHz 限制范围、433MHz 频带时的背景噪声也可能更大。