主题中讨论的其他器件: CC1190
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的 Sirs
我的客户需要一个由超低功耗(TX 10-14dBm、3dBi 天线)传感器组成的长菊花链。
多年来、我一直很高兴地在868MHz 下使用 CC1310。
客户表示这些传感器之间的距离可达10公里(6.2英里)。 距离是视线、位速率可能非常低。 然而,我仍然认为,10公里是延伸我们可以做的事情。
我从未使用过433MHz 频带。
我想433MHz 可以带来其他优势、因为该产品将在全球使用。
但我的问题是:在433Mhz 下工作的 CC1310是否会提供比在868MHz 上更长的范围?
谢谢
/Dan