This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC110L:434.075 MHz 时发送器的相邻通道电源故障

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC110L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/906548/cc110l-adjacent-channel-power-failure-of-transmitter-at-434-075-mhz

器件型号:CC110L

您好!

我们使用 CC110L 器件设计了一个射频信标、可在手持式接收器(现成的产品)上发出蜂鸣音。  它已经过测试、符合 ETSI EN 300 220-1标准、并且在正常运行模式下未通过相邻通道功率测试、我理解这相当于 D-M3测试信号。

测试结果是  

相邻通道的测试限制为-37dBm。

平衡-非平衡变压器和滤波器组件符合433MHz 参考设计、26MHz 晶体符合数据表要求。  天线的断线长度为四分之一波长。

我们之前曾尝试提供更好的天线匹配、但没有看到任何性能优势、因此根据参考设计保留了该设计。

发送器设置如下

  • 基频- 434.074951
  • 调制格式- 2-FSK。
  • 数据速率- 7.38907kHz
  • 传输的数据- 1010101010101010.10 10.
  • TX 功率- 10dBm
  • TX 模式-~100ms 打开、~100ms 关闭、~100ms 打开、~2000ms 关闭、重复

我正在寻找有关如何解决此问题的任何建议。  CC110L 内是否有任何调整可将占用的通道宽度从25kHz 降低到<20kHz、其中测试限制更高?

不同的调制方案是否有帮助?

遗憾的是、使用我的频谱分析仪、我无法重新创建上面显示的波形。  例如、RBW 为100Hz (根据测试规格)时、分析仪仅对设置为50秒的扫描时间满意。  测试室的扫描时间似乎仅为1.3秒。

如果有任何建议,将不胜感激。

谢谢

Paul

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据标准:"D-M3:代表 EUT 正常运行的测试信号。"。

    您看起来基本上是在发送前导码、它将生成具有大量峰值的模式。  

    此外、该标准不要求您使用 TX 开/关进行测试、事实上、您应该使用连续 TX 进行测试、以根据 ETSI EN 300 220-1进行测试。

    这意味着您的第一个操作过程是确保您实际正在按照标准进行测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    我认为该单元正在运行其标准固件、这就是 Tx 打开/关闭的原因-这是它的标准操作模式、但您对前导码的看法是一个有趣的问题。

    我将与我的同事交谈、讨论是否需要对测试单元中的固件进行定制、以使其更适合正在进行的测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将您的评论传递给为测试室构建的固件工程师。

    他的答复如下:

    测试(特别是开/关部分)由测试机构指定。  
    我们发送1和0只是为了获得一个可闻信号-没有特定的理由使用这个模式比任何其他模式更好。 如果我们通过 FM 链路发送实际数据、数据无论如何都是可变的。 数据振荡越少、谐波就越少? 在这种情况下,我们可以尝试将数据设置为11001100.... 1100,而不是当前的1010101...01 (或其他一些变体)。
    您是否认为更改数据会对结果产生重大影响?
    谢谢
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否先使用 SmartRF Studio 进行测试并选择:连续 TX、调制、随机模式?

    另请尝试使用 GFSK 而不是 FSK、因为 GFSK 的频谱具有较低的边瓣。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我将与固件工程师讨论这一问题。

    顺便提一下、我与他们一起检查了、在将器件发送给他们之前、测试的所有固件/操作模式都与测试机构达成了一致。