您好!
我们使用 CC110L 器件设计了一个射频信标、可在手持式接收器(现成的产品)上发出蜂鸣音。 它已经过测试、符合 ETSI EN 300 220-1标准、并且在正常运行模式下未通过相邻通道功率测试、我理解这相当于 D-M3测试信号。
测试结果是
相邻通道的测试限制为-37dBm。
平衡-非平衡变压器和滤波器组件符合433MHz 参考设计、26MHz 晶体符合数据表要求。 天线的断线长度为四分之一波长。
我们之前曾尝试提供更好的天线匹配、但没有看到任何性能优势、因此根据参考设计保留了该设计。
发送器设置如下
- 基频- 434.074951
- 调制格式- 2-FSK。
- 数据速率- 7.38907kHz
- 传输的数据- 1010101010101010.10 10.
- TX 功率- 10dBm
- TX 模式-~100ms 打开、~100ms 关闭、~100ms 打开、~2000ms 关闭、重复
我正在寻找有关如何解决此问题的任何建议。 CC110L 内是否有任何调整可将占用的通道宽度从25kHz 降低到<20kHz、其中测试限制更高?
不同的调制方案是否有帮助?
遗憾的是、使用我的频谱分析仪、我无法重新创建上面显示的波形。 例如、RBW 为100Hz (根据测试规格)时、分析仪仅对设置为50秒的扫描时间满意。 测试室的扫描时间似乎仅为1.3秒。
如果有任何建议,将不胜感激。
谢谢
Paul