This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:CC 调试器和 CC1125连接故障

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/906301/cc1125-cc-debugger-and-cc1125-connection-trouble

器件型号:CC1125

您好!

我有一个问题、在主题上完全类似:

 <e2e.ti.com/.../220191>

我检查所有连接、发现两个原理图之间存在差异:

如果我像图9那样进行连接、CC 调试器 和 RF Studio 会找到 CC1125。 连续 RX 和连续 TX 工作正常、但我只遇到数据包 TX/RX 模式的问题(RF 控制面板显示:"无线电状态 N A"。

如果我按照图8所示进行连接、则 CC 调试器未找到 CC1125。

连接 GPIO0和 GPIO2的差异。 哪个连接图是正确的?

我的参考板由 CC 调试器供电。 引脚2连接到 CC 调试器连接器上的引脚9。

此致、Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中的图   是正确的。 GPIO2/GPIO0由 SmartRF Studio 用于数据包接收/发送  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回答。 我将重新连接 GPIO0和 GPIO2、如图 但数据包 TX/RX 模式仍然不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供您的设置图片(很容易看到哪根线缆位于何处)和 SmartRF Studio 的屏幕截图。