请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1125 您好!
我有一个问题、在主题上完全类似:
<e2e.ti.com/.../220191>
我检查所有连接、发现两个原理图之间存在差异:
如果我像图9那样进行连接、CC 调试器 和 RF Studio 会找到 CC1125。 连续 RX 和连续 TX 工作正常、但我只遇到数据包 TX/RX 模式的问题(RF 控制面板显示:"无线电状态 N A"。
如果我按照图8所示进行连接、则 CC 调试器未找到 CC1125。
连接 GPIO0和 GPIO2的差异。 哪个连接图是正确的?
我的参考板由 CC 调试器供电。 引脚2连接到 CC 调试器连接器上的引脚9。
此致、Alex。