This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1310:BQ32000连接 I2C 示例源代码

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ32000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/914714/ccs-launchxl-cc1310-bq32000-connect-i2c-example-source-code

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:BQ32000

工具/软件:Code Composer Studio

我正在编写一个程序、以便通过 bq32000获得时间。

发送从器件地址+写入寄存器位+起始寄存器地址、然后重新启动以发送从器件地址和读取寄存器位。

但我不知道这种方式。

如何重新启动?

您有这样的示例吗?

我是否需要使用自定义设置传输?

还是通过事务自动重新启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、C:

    如果需要、I2C 驱动器将为您处理重复启动。 例如、您应该能够使用设置一个 I2C 事务、例如2个写入字节和2个读取字节。 这将导致驱动程序在读取位被置位的情况下向外发送写入字节(您的从器件地址和子地址)、然后执行重复起始以接收2个字节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    例如

    txBuffer[0]= 0x00;
    i2cTransaction.slaveAddress = 0x68;
    i2cTransaction.writeBuf = txBuffer;
    i2cTransaction.writeCount = 2;
    i2cTransaction.readBuf = rxBuffer;
    i2cTransaction.ReadCount = 2; 

    这是否意味着、如果您以这种形式发送、I2C 驱动程序将在必要时自动重新启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、C:

    是的、在写入和读取操作之间切换时、它应该发出一个"重新启动"(这是一个启动条件)。