请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC1310 主题中讨论的其他器件:BQ32000
工具/软件:Code Composer Studio
我正在编写一个程序、以便通过 bq32000获得时间。
发送从器件地址+写入寄存器位+起始寄存器地址、然后重新启动以发送从器件地址和读取寄存器位。
但我不知道这种方式。
如何重新启动?
您有这样的示例吗?
我是否需要使用自定义设置传输?
还是通过事务自动重新启动?