尊敬的所有人:
我正在使用 CC1312R MCU 执行低功耗设计、我对电池监控器功能和 ADC 基准电压有疑问:
1-电池监控器的电流消耗是多少?
2 -关于 ADC 基准电压、数据表中包含一 个内部4.3V 等效基准。 该基准是如何生成的? 它的工作原理是什么? 这是否意味着如果我为芯片提供1.8V 至3.2V 的电压,我可以使用4.3V ADC 满量程来监控输入电压?
提前感谢您的回复和支持。
Baptiste、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人:
我正在使用 CC1312R MCU 执行低功耗设计、我对电池监控器功能和 ADC 基准电压有疑问:
1-电池监控器的电流消耗是多少?
2 -关于 ADC 基准电压、数据表中包含一 个内部4.3V 等效基准。 该基准是如何生成的? 它的工作原理是什么? 这是否意味着如果我为芯片提供1.8V 至3.2V 的电压,我可以使用4.3V ADC 满量程来监控输入电压?
提前感谢您的回复和支持。
Baptiste、
请注意、BATTMON 模块由驱动器控制、并且在芯片处于活动状态时开启、因为所需运行需要电压和温度信息。
参考:请参阅数据表 ADC 部分中的脚注2)和 https://www.ti.com/lit/ug/swcu185d/swcu185d.pdf 中的"输入选择和缩放"。 输入范围为0V 至 VDDS、如数据表中所述。
Guru 您好、感谢您的回复、
对于 BATTMON 来说可以、但未定义此模块激活流耗、我需要一个非常低的电流消耗以及 VDDS 监控器、因此我正在寻找它。 您是否使用和不使用此模块执行了测试并检查其电流消耗?
对于 ADC、0V 至 VDDS 的输入范围是可以的。
如果我需要独立于 VDDS 电源电压测量外部电池、我计划使用4.3V 内部基准电压和 VDDS 范围内的分压器。 因此,在这种情况下,我可以独立于 VDDS 电源电压测量外部电池电压,您能确认吗?