This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:有关电池监控器和 ADC 基准电压的问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/910942/cc1312r-question-regarding-battery-monitor-and-adc-reference-voltage

器件型号:CC1312R

尊敬的所有人:

我正在使用 CC1312R MCU 执行低功耗设计、我对电池监控器功能和 ADC 基准电压有疑问:

1-电池监控器的电流消耗是多少?

2 -关于 ADC 基准电压、数据表中包含一 个内部4.3V 等效基准。 该基准是如何生成的? 它的工作原理是什么? 这是否意味着如果我为芯片提供1.8V 至3.2V 的电压,我可以使用4.3V ADC 满量程来监控输入电压?

提前感谢您的回复和支持。

Baptiste、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、BATTMON 模块由驱动器控制、并且在芯片处于活动状态时开启、因为所需运行需要电压和温度信息。  

    参考:请参阅数据表 ADC 部分中的脚注2)和 https://www.ti.com/lit/ug/swcu185d/swcu185d.pdf 中的"输入选择和缩放"。 输入范围为0V 至 VDDS、如数据表中所述。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guru 您好、感谢您的回复、

    对于 BATTMON 来说可以、但未定义此模块激活流耗、我需要一个非常低的电流消耗以及 VDDS 监控器、因此我正在寻找它。 您是否使用和不使用此模块执行了测试并检查其电流消耗?

    对于 ADC、0V 至 VDDS 的输入范围是可以的。

    如果我需要独立于 VDDS 电源电压测量外部电池、我计划使用4.3V 内部基准电压和 VDDS 范围内的分压器。 因此,在这种情况下,我可以独立于 VDDS 电源电压测量外部电池电压,您能确认吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 BATMON、请阅读"电池监控器和温度传感器(BATMON)"( )

    正如您看到的、这会同时监控温度和电压。 它还说明了它的状态。 您不应尝试将其打开或关闭、因为它对芯片功能至关重要。

    是的、您可以使用内部基准、使您的测量独立于 VDDS。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、这很清楚。