主题中讨论的其他器件: CC1101
您好论坛!
我对在我的应用中使用天线分集感兴趣、我想知道是否有办法将天线分集贴片用于传统远距离模式或简单链路远距离模式。
此致
Ali
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我不这么认为。 如果您查看天线分集所需的设置、则需要进行该设置
RF_Mode RF_PROP = { rfMode = RF_MODE_Proprietary"子模式1、 .cpePatchFxn =&rf_patch_cpe_genfsk、 .mcePatchFxn =&rf_patch_mce_genfsk_ant_div_pqt、 .rfePatchFxn =&rf_patch_rfe_genfsk_ant_div 、};
LRM 需要:
RF_Mode RF_PROP = { rfMode = RF_MODE_Proprietary"子模式1、 .cpePatchFxn =&rf_patch_cpe_LRM、 .mcePatchFxn = 0、 .rfePatchFxn =&rf_patch_rfe_LRM };
这意味着我们没有支持 多样性和 LRM 的 RFE 补丁。
LRM 旨在能够以极低的 SNR 对数据进行解码。 这意味着在灵敏度限制时、无法根据前导码/RSSI 选择最佳天线、因为如果正确或不正确、这将是随机的。 选择 LRM 的原因通常是灵敏度、如果不需要灵敏度、则最有可能选择不同的模式。 这意味着天线分集和 LRM 不是要实现的。
忘记回答这个问题时、可以在以下网址找到如何使用 CC1310 FEC: http://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13x0_sdk_4_10_01_01/docs/proprietary-rf/proprietary-rf-users-guide/proprietary-rf/cc1101-migration.html#forward-error-correction-fec
是的、请参阅 https://www.ti.com/lit/an/swra523b/swra523b.pdf 中的第3章