This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:采用 LRM 或 SL LRM 补丁的 CC1310天线分集

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/925814/cc1310-cc1310-antenna-diversity-with-lrm-or-sl-lrm-patch

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: CC1101

您好论坛!

我对在我的应用中使用天线分集感兴趣、我想知道是否有办法将天线分集贴片用于传统远距离模式或简单链路远距离模式。

此致

Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不这么认为。 如果您查看天线分集所需的设置、则需要进行该设置  

    RF_Mode RF_PROP =
    {
    rfMode = RF_MODE_Proprietary"子模式1、
    .cpePatchFxn =&rf_patch_cpe_genfsk、
    .mcePatchFxn =&rf_patch_mce_genfsk_ant_div_pqt、
    .rfePatchFxn =&rf_patch_rfe_genfsk_ant_div
    、}; 

    LRM 需要:

    RF_Mode RF_PROP =
    {
    rfMode = RF_MODE_Proprietary"子模式1、
    .cpePatchFxn =&rf_patch_cpe_LRM、
    .mcePatchFxn = 0、
    .rfePatchFxn =&rf_patch_rfe_LRM
    }; 

    这意味着我们没有支持 多样性和 LRM 的 RFE 补丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢

    是否有计划在近期或未来发布此类补丁?

    我迫切需要这种方法。

    此致

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道的。 修补程序的负责人目前正在休假、这意味着我目前无法进行双重检查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要等他休假回来。

    我很确定他回来后他能做到这一点。。。。)

    展望未来。

    此致

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LRM 旨在能够以极低的 SNR 对数据进行解码。 这意味着在灵敏度限制时、无法根据前导码/RSSI 选择最佳天线、因为如果正确或不正确、这将是随机的。 选择 LRM 的原因通常是灵敏度、如果不需要灵敏度、则最有可能选择不同的模式。 这意味着天线分集和 LRM 不是要实现的。  

    忘记回答这个问题时、可以在以下网址找到如何使用 CC1310 FEC: http://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13x0_sdk_4_10_01_01/docs/proprietary-rf/proprietary-rf-users-guide/proprietary-rf/cc1101-migration.html#forward-error-correction-fec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好极了。

    我现在可以同时从 FEC 和天线多样性中受益。

    这解决了我的问题并大大提高了我的性能。

    竖起大拇指

    我可以将天线开关输入配置为我选择的 GPIO、还是将其硬编码?

    此致

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请参阅 https://www.ti.com/lit/an/swra523b/swra523b.pdf 中的第3章

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢。

    我刚刚意识到、MCE 设置可以具有天线分集或 CC1101 FEC、但我不能同时具有这两者。

    我的理解是否正确?

    我希望 FEC 和天线分集。

    此致

    Ali Awan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请解决我的困惑。

    此致

    Ali Awan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我刚刚意识到 MCE 设置可以具有天线分集或 CC1101 FEC、但我不能同时具有这两种设置。":是的、您是正确的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么我的问题仍然存在。

    我需要 FEC 和天线分集。

    此致

    Ali