您好!
我们需要在434Mhz 频率下具有>=33dBm 输出的升压器件。
过去,我们使用的 SKY65116具有34dBm,但 Sky 取消了此芯片(它是一个 DIVA,不容易处理...)。
我们使用 SKY66119 (其他领域的 DIVA、我们很难使其温度稳定)构建了一个替代器件、但这只能提供30dB -对于某些应用来说还可以、但不是所有应用。
我在这个论坛上已经要求更换、并得到了使用 NEC FET 分立式解决方案的提示、但无法使其稳定。
其中一个芯片的工作功率大于33dBm,但所有芯片的工作频率都高于其它频率。
是否有人会提示您在该频率和功耗下从何处获得可靠的芯片?
谢谢!