This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:434MHz 时、gt 为33dBm 时所需的升压器

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/926789/cc1120-booster-required-with-33dbm-at-434mhz

器件型号:CC1120

您好!

我们需要在434Mhz 频率下具有>=33dBm 输出的升压器件。

过去,我们使用的 SKY65116具有34dBm,但 Sky 取消了此芯片(它是一个 DIVA,不容易处理...)。

我们使用 SKY66119 (其他领域的 DIVA、我们很难使其温度稳定)构建了一个替代器件、但这只能提供30dB -对于某些应用来说还可以、但不是所有应用。

我在这个论坛上已经要求更换、并得到了使用 NEC FET 分立式解决方案的提示、但无法使其稳定。

其中一个芯片的工作功率大于33dBm,但所有芯片的工作频率都高于其它频率。

是否有人会提示您在该频率和功耗下从何处获得可靠的芯片?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GGA、

    我在 DigiKey 上进行了快速搜索、但无法找到任何内容。 您是否尝试联系 Skyworks?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、这是我做的第一件事。

    显然,这种频率和功率没有市场

    Thx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪个市场允许此频带上的高功率? 通常、433MHz 频带被限制在相当低的输出功率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我们有一些特殊应用。

    其中一些器件在瑞士工作、在瑞士允许2.5W @ 434MHz、但有一定的占空比限制。

    其他人在 EMEA 中使用该功能、在某些应用程序中具有专门的授权权限。

    这不是那么大,但是如果客户要求,我通常会提供:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GGA、

    很抱歉、我无法帮助您解决此问题。 我将关闭此主题。  

    BR、