This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:915MHz 优化

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC1352R, CC1190, LAUNCHXL-CC1352P, SMARTRFTM-STUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/927051/cc1352p-915mhz-optimization

器件型号:CC1352P
Thread 中讨论的其他部件: CC1352RCC1190SMARTRFTM-Studio

我希望优化915MHz 低于1GHz 的器件 TI 15.4通信。

背景:

使用 CC1352R launchpad、在一栋商业办公大楼中看到了大约250英尺的距离。 使用了 CC1352P 并修改为使用 PCB 天线 DN024具有+20dBm Tx 功率。 信号更强、但仍在大约250英尺处下降。  

目标:

将覆盖范围扩展到超过900米(3000英尺)的室内。 优化的方法/注意事项?

至少支持200个器件。  支持的器件上限的文档/建议?

将中继器(扩展器)添加到网络。  提及 CC1190 ( 链接)。 CC1352x 是否可以用作范围扩展器? 范围扩展器的代码模板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否曾使用 https://www.ti.com/tool/RF-RANGE-ESTIMATOR Some 来检查不同解决方案的预期范围? 900米是一个伸展目标、即使室外视线也是如此。 室内、我假设您有墙壁等、它们将充当衰减、墙壁反射等、从而减小可能的范围。  

    添加 CC1190会增加灵敏度/输出功率、因此会增加链路预算(范围扩展器)。 如果需要、可以将其与 CC1352R 结合使用。  

    我将由一位15.4专家来详细介绍15.4问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您是否在任何测试中使用了 LAUNCHXL-CC1352P LaunchPad?  您使用了哪个软件或示例来评估范围?  TI 对多达100个器件执行大型网络稳定性测试、 建议使用配置_MAX_DEVICES 150或更低。  但是、如果有200多个器件、则收集器很难维护、因为星型网络中有大量子器件。  必须注意相应地增加 MAX_DEVICE_TABLE_ENOGES 和 NVOCMP_NVPAGES。  https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/docs/ti154stack/html/ti154stack/application-overview.html#modifying-non-volatile-memory-allocation 

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我使用 了 https://www.ti.com/tool/RF-RANGE-ESTIMATOR。 但是、我发现此文档不是很准确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用 了 LAUNCHXL-CC1352P 并将 syscfg 中的功率更改为+20dBm

    使用的软件:

    DMM_154sensor_remote_display_app_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos_ccs

    DMM_154collector_remote_display_app_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos_ccs

    对于范围测试、我仅使用1个传感器和1个收集器。

    感谢您提供有关器件数量的信息。 使用协处理器是否有好处? 这是否会增加它可以支持的器件数量?

    谢谢、

    Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、

    您可以考虑使用 SMARTRFTM-Studio 来评估器件和硬件的范围功能。  协处理器配置不会增加可支持的器件数量。  它们适用于主机控制的环境、其中单独的器件包含15.4应用程序。

    此致、
    Ryan