This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:CC112X

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1190, BOOSTXL-CC1120-90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/924534/cc1120-cc112x

器件型号:CC1120
主题中讨论的其他器件: CC1190

我正在查看您的 CC1120、以将其与我的室内五人足球控制器连接、从而能够控制我的 UAV、距离超过100公里。

请您就这件事向我提供一些建议。  顺便说一下、这是我和我的学生在 UNLV 正在执行的项目的一部分。

非常感谢您、 Evelangos。_

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议您首先使用我们的范围估算器工具来估算范围。 下面是指向范围估算器的链接。

    您可能需要使用范围扩展器(CC1190)来提高 Tx 功率、还需要提高 Rx 灵敏度。

    请参阅 CC1120 + CC1190设计或 BOOSTXL-CC1120-90设计以获取参考。  以下是 BOOSTXL-CC1120-90的链接。 您可以使用几块电路板并尝试。

    要实现100km 的传输距离、您可能需要清除 LOS 并可能需要使用外部天线。

    https://www.ti.com/tool/RF-RANGE-ESTIMATOR?keyMatch=RANGE%20ESTIMATOR&tisearch=Search-EN-everything&usecase=GPN

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我将跟进您的建议、希望能得到解决。