Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1190, BOOSTXL-CC1120-90
主题中讨论的其他器件: CC1190、
我正在查看您的 CC1120、以将其与我的室内五人足球控制器连接、从而能够控制我的 UAV、距离超过100公里。
请您就这件事向我提供一些建议。 顺便说一下、这是我和我的学生在 UNLV 正在执行的项目的一部分。
非常感谢您、 Evelangos。_
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1190, BOOSTXL-CC1120-90
我正在查看您的 CC1120、以将其与我的室内五人足球控制器连接、从而能够控制我的 UAV、距离超过100公里。
请您就这件事向我提供一些建议。 顺便说一下、这是我和我的学生在 UNLV 正在执行的项目的一部分。
非常感谢您、 Evelangos。_
您好!
我建议您首先使用我们的范围估算器工具来估算范围。 下面是指向范围估算器的链接。
您可能需要使用范围扩展器(CC1190)来提高 Tx 功率、还需要提高 Rx 灵敏度。
请参阅 CC1120 + CC1190设计或 BOOSTXL-CC1120-90设计以获取参考。 以下是 BOOSTXL-CC1120-90的链接。 您可以使用几块电路板并尝试。
要实现100km 的传输距离、您可能需要清除 LOS 并可能需要使用外部天线。
谢谢、
PM