请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1125 早上好;
我仅将 CC1125用于169MHz 的接收、NRZ 信号38400bps 35KHz 偏差。
我正在尝试测量传入信号的偏差、但我没有找到任何包含此数据的寄存器。
根据您的了解、是否可以测量传入信号的 FM 偏差?
谢谢你
Daniele
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.