This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:CC1125 FM 偏差测量

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1166203/cc1125-cc1125-fm-deviation-measurement

器件型号:CC1125

早上好;

我仅将 CC1125用于169MHz 的接收、NRZ 信号38400bps 35KHz 偏差。

我正在尝试测量传入信号的偏差、但我没有找到任何包含此数据的寄存器。

根据您的了解、是否可以测量传入信号的 FM 偏差?

谢谢你

Daniele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查用户指南中的"Custom Frequency Modulation (CFM)/Analog FM"。  

    如果您知道偏差为35kHz、为什么要测量偏差?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息。

    需要使用该偏差来验证传入信号的偏差、这不仅是出于统计原因、还可以保证 与模拟偏差的旧设备的向后兼容性(因此我们可以验证正确行为、因为偏差漂移是这些旧设备上的常见问题。