This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:EasyLink 中的 OAD_WRITE_BIN 脚本无法将节点映像正确烧录到片外闪存。

Guru**** 656470 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1160053/cc1310-the-oad_write_bin-script-in-easylink-cannot-correctly-burn-the-node-image-to-off-chip-flash

器件型号:CC1310

大家好、

以下是客户的请求:

如图所示、存在问题。

使用 EasyLink 的 OAD 例程时,按键进入服务器端的节点映像导入,而不是关闭串行端口,并使用命令行将 bin 文件输出到串行端口。 但最终失败了。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、                                                        

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    这种情况发生在什么 SDK 版本上?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    SDK 版本为 4_20_01_03。

    此致、                                                        

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    上述问题已解决、但出现了新问题。

    唯一的修改是 使用 SmartRF Studio 更改为433MHz。 但是、OAD 始终"中止"且 尚未成功。

    此致、                                                        

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、  

    很抱歉此主题出现延迟。 请您详细说明一下这个问题吗?  
    首先需要检查节点是否实际接收数据包。  

    CC1310 LaunchPad 未针对433MHz 进行优化。 我建议您通过设置数据包 Tx 和数据包 Rx 来在 Smart RF Studio 上执行测试、以确保两个器件之间的无线链路足够好、数据包实际上正在经过。 如果正常工作、我们需要研究 OAD 应用程序。 在这里、检查错误消息是否有用。  

    此致、

    SID  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddanth、

    以下是客户的回复:

    串行打印具有数据传输、节点传感器 数据传输 和  OAD 传输在开始时是正常的。

    串行端口显示1114的 OAD 块 xx、传输将在大约50时中断、最长不超过300。

    开发板已将匹配电路更改为433、因此 RSSI 在大约30处也很好。 多次修改空气速率不起作用。

    此致、                                                        

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    我是否可以知道此问题是否有任何更新?

    此致、                                                        

    Nick