大家好、
以下是客户的请求:
如图所示、存在问题。
使用 EasyLink 的 OAD 例程时,按键进入服务器端的节点映像导入,而不是关闭串行端口,并使用命令行将 bin 文件输出到串行端口。 但最终失败了。
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
Nick
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Nick、
很抱歉此主题出现延迟。 请您详细说明一下这个问题吗?
首先需要检查节点是否实际接收数据包。
CC1310 LaunchPad 未针对433MHz 进行优化。 我建议您通过设置数据包 Tx 和数据包 Rx 来在 Smart RF Studio 上执行测试、以确保两个器件之间的无线链路足够好、数据包实际上正在经过。 如果正常工作、我们需要研究 OAD 应用程序。 在这里、检查错误消息是否有用。
此致、
SID