This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1350:cc1350和 cc1352r 上的传输时序不相等

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/762114/ccs-launchxl-cc1350-unequal-transmission-timings-on-cc1350-and-cc1352r

器件型号:LAUNCHXL-CC1350
主题中讨论的其他器件:CC1352RCC1350

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

   即使我发现了类似的问题、但我也无法弄清它是什么问题。因此我使用了 launchpad 和定制板、并且使用了 cc1350和 cc1352R 示例代码。我的定制板是用作的 CC1352R 收集器(区别仅在于 UART 使用引脚26和27、而不是 launchpad uart1) 我已经观察到、当传输间隔保持为10秒时、它有时会在5秒或15秒或9秒内发送、并且会出现类似的随机间隔。请建议解决此问题的方法。

谢谢、此致

Stuti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有监听器日志记录这种情况?
    如何将传输间隔设置为10秒? 使用 launchpad 时是否会遇到同样的问题?
    您使用的是什么模式(becon/非信标或跳频)以及您使用的是什么 PHY/数据速率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       感谢您的快速响应。 我没有监听器日志。 我已将 CONFIG_REPORTING_INTERVAL 从 180000更改为10000.我也看到 Launchpad 存在类似的问题.我 正在使用50kbps 的非信标模式。

    谢谢、 此致

    Stuti  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将运行一些测试、并在发现问题后报告
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我已经测试过这种情况,但我没有看到这个问题,我将报告间隔配置为10秒,我每10秒看到一次数据包,并且没有看到报告时间的任何差异。

    您是否已确认设备未使用监听器正确报告?