请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC1350 主题中讨论的其他器件:CC1352R、 CC1350
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
即使我发现了类似的问题、但我也无法弄清它是什么问题。因此我使用了 launchpad 和定制板、并且使用了 cc1350和 cc1352R 示例代码。我的定制板是用作的 CC1352R 收集器(区别仅在于 UART 使用引脚26和27、而不是 launchpad uart1) 我已经观察到、当传输间隔保持为10秒时、它有时会在5秒或15秒或9秒内发送、并且会出现类似的随机间隔。请建议解决此问题的方法。
谢谢、此致
Stuti