This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:与蜂窝无线电共存

Guru**** 2586885 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/777168/cc1312r-coexistence-with-cellular-radios

器件型号:CC1312R

您好!

我们有一款网关产品(专为全球运行而设计、即868MHz 至928MHz)、其中 CC1312将采用与蜂窝式调制解调器相同的机制。 蜂窝式调制解调器中的 GPRS 最大功率为33dBm (GSM850/GSM900)、天线之间测得的隔离(包括方向性、增益、效率等)在850MHz 至950MHz 范围内为15dB 至17dB (最坏情况)。 不幸的是,在增加隔离方面做了很多工作,我们尝试了几种不同的技巧。  

正如您看到的、CC1312射频引脚的预期功率介于15dBm 和17dBm 之间(考虑到~1dB 的前端损耗)、远超 CC1312根据数据表可以处理的功率。

使用 SAW 滤波器将非常困难、因为我们的目标是一个全局变体、BOM 成本显著增加、前端损耗将增加约4dB。

Q1;我假设 CC1312处于接收器模式时的输入功率为10dBm? 您可以确认这一点吗? 如果是这种情况、我们可能能够对蜂窝式调制解调器进行时隙操作。 如果当 CC1312关闭或处于"空闲"状态时、10dBm 最大功率也有效、那么我们在规划传输方面几乎无法做到。  

Q2;假设干扰源在 RX 通道带宽内、最大输入功率为10dBm、是否安全? 如果 GPRS 干扰源和 CC1312 RX 频率之间存在10MHz 偏移、我猜内部 RX 滤波器将限制潜在的损坏?

Q3;由于 GPRS 无线电是时隙的、因此我们也有占空比因子。 如果温度升高是破坏机制、我们也可以考虑占空比。 你同意吗?

如果您能帮助我们将10dBm 最大输入电平缩小到某些特定场景、我们可能能够找到可行的解决方案。  

谢谢!

此致

Peter

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您是蜂窝式调制解调器的时隙、您可能可以在 cc13xx-antenna 和 cc13xx 之间使用射频开关? 当蜂窝式调制解调器运行时、将开关朝"关闭"方向转动、也可能会将另一个开关位置端接至50欧姆负载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您的回复!
    这种解决方案也是我们的想法。 但是、我们无法控制蜂窝式调制解调器中的每个 TX 突发、当它在基站上进行缓存在时、它会与网络进行信令... 即、没有 GPIO 指示蜂窝发送器处于活动状态时、即使我们无法真正拥有与您建议的开关、蜂窝调制解调器也不会事先通知、只会破坏在低于1GHz 链路上完成的任何通信。 当然、我们可以尝试安排数据何时传输到后端、并将其与低于1GHz 的通信同步、但蜂窝式调制解调器的链路管理层是不可预测的。

    BR
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    通常、10dBm 是射频输入最大限制、此规范主要来自 CMOS 工艺。 因此、10dBm 的最大输入电平将对所有频率有效、无论它们是带内还是带外。

    当 CC1312R 处于活动状态时、您始终可以使用具有低 IL (0.35dB)的直列式衰减器开关(或 SPDT 开关)、然后在空闲模式下将直列式开关设置为高衰减。 除了在天线之间提供15-17dB 的隔离外、这将提供进一步的15dB 隔离。

    Skyworks:AA116-72LF -内联衰减器

    此致、
    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道。 我的印象是,自从您提到时隙以来,您完全控制了调制解调器,但我想您只能控制传输主数据包的时间。 还有另一种解决方案是为接收器使用射频 PIN 二极管限制器(例如 ASML-5822现在可能已停产)-通常用于保护 LNA。 但是、这些限制器将在 cc13xx 传输时销毁、因此您只需要将此限制器放置在 RX 链中。 我不记得是否可以轻松地对 RX 链进行独占"访问"。 也许您可以实施某种类型的开关、以便在 cc13xx 处于 RX 模式时仅激活此 PIN 限制器(您可以完全控制此模式)。 我认为限制器应该可以解决这个问题。

    但是、如果您只解决一个问题、即保护内部 LNA。 在蜂窝 TX 期间、LNA 很可能会饱和、因此到 cc13xx 的正常数据包将丢失。 SAW (RX)滤波器将解决此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    开关/内联衰减器的替代方案是使用射频限制器、如

    www.skyworksinc.com/.../CLA4610_085LF_203116B.pdf

    此致、
    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更好的选择是: www.skyworksinc.com/.../CLA4608_085LF_202537C.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢所有的建议!  

    器件本身可以传输14dBm 的功率、因此让我感到惊讶的是引脚上的最大电平设置为10dBm (即使在 TX 模式下、我理解正确)。 这是因为当我们在输入端出现严重不匹配时叠加反射电压吗?

    仍然只是尝试了解将我们限制在10dBm 的确切机制、以尝试找到最佳解决方案。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定此器件是否如此、但在我们的一个旧器件上、10dBm 导致摆幅接近器件的最大额定值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    实际上、我没有具体要求这样做;
    即使 CC1312处于睡眠模式、10dBm 的最大输入电平仍然有效? 是否有任何模式可处理更高的干扰源信号?

    BR
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    10dBm 输入电平要求与 CMOS 工艺和射频输入端的电压电平有关。

    如果超过10dBm 限制、建议使用射频限制器或开关。

    此致、
    Richard