This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1201:500kbps 至1000kbps 时灵敏度为97dBm

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1201, RF-RANGE-ESTIMATOR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/775203/cc1201-97dbm-sensitivity-at-500-1000kbps

器件型号:CC1201

TI CC1201收发器声称在500-1000kbps 时具有-97dBm 的灵敏度。 如果系统在868MHz 频带上、该频带显然可以在高达25mW 的发射级别下自由使用、则具有两个2dBi 天线的完整系统的最大距离应为~1.8km

我一直在寻找一种更具统包性的模块方法,但我发现的所有模块都是非常低的比特率(和远距离)或非常低的范围(和高比特率)。

这使得 CC1201和我的背面估计值看起来太好了、不能成立、因为我找不到这种性能的任何真实示例。 我是在这里缺少什么东西、还是性能真的很好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您需要更准确的估算、则可以使用 www.ti.com/.../RF-RANGE-ESTIMATOR (如果尚未完成)。

    如果模块未与堆栈发生裂接、则应能够与任何 phy 一起运行、因此 phy 层无法更改。