请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1201 TI CC1201收发器声称在500-1000kbps 时具有-97dBm 的灵敏度。 如果系统在868MHz 频带上、该频带显然可以在高达25mW 的发射级别下自由使用、则具有两个2dBi 天线的完整系统的最大距离应为~1.8km
我一直在寻找一种更具统包性的模块方法,但我发现的所有模块都是非常低的比特率(和远距离)或非常低的范围(和高比特率)。
这使得 CC1201和我的背面估计值看起来太好了、不能成立、因为我找不到这种性能的任何真实示例。 我是在这里缺少什么东西、还是性能真的很好?