请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R 主题中讨论的其他器件:CC1310
您好!
我注意到、在另一个线程中、TX/RX 中的电流消耗基于 CM4 (CC1310的 CM3)处于睡眠状态、而无线电开启。
使用 SmartRF Studio 与器件时、我发现 RX 中的电流消耗比数据表更高。 (6.9mA 与5.8mA)
SmartRFstudio 是否会将 CM¤变为睡眠模式? 我猜不是...
是否有可用于在 CM4处于睡眠状态的情况下将器件置于 RX 模式的固件? 我在 SDK 中找不到它。
如果没有、是否有人将测量结果与 SmartRFstudio 进行了比较并进行了特性说明、以了解差异?
-坏线