This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:电流消耗 RX、数据表与 SmartRF Studio

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/769127/cc1312r-current-consumption-rx-datasheet-vs-smartrf-studio

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:CC1310

您好!

我注意到、在另一个线程中、TX/RX 中的电流消耗基于 CM4 (CC1310的 CM3)处于睡眠状态、而无线电开启。

使用 SmartRF Studio 与器件时、我发现 RX 中的电流消耗比数据表更高。 (6.9mA 与5.8mA)

SmartRFstudio 是否会将 CM¤变为睡眠模式? 我猜不是...

是否有可用于在 CM4处于睡眠状态的情况下将器件置于 RX 模式的固件? 我在 SDK 中找不到它。

如果没有、是否有人将测量结果与 SmartRFstudio 进行了比较并进行了特性说明、以了解差异?

-坏线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我建议您使用 rfPacketRx 示例。 我很确定您将使用该示例测量数据表编号(我今天不在办公室、因此我无法自己进行测试、但如果您在使用此示例时发现任何问题、我可以进行一些测试)。
    在测量电流时、还必须将天线连接到电路板(如果使用的是 LP、并且不使用 PCB 天线)。

    Siri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 CC1310 LP 上对此进行了测试、在未接收任何数据包时得到5.8mA 的电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Siri、我将进行测试。

    但根据您的说法、芯片在测量电流消耗时对输入阻抗很敏感。
    您是否有任何电流与输入阻抗的测量结果?

    我担心的是、参考设计是为了在 RX 电流的较小甜蜜点实现平衡、90%的设计将获得明显更高的 RX 电流。
    我相信您的 PCB 天线也接近50欧姆、那么为什么这会产生不同的电流消耗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您说 rfPacketRX 示例时、
    是这个 SmartRFstudio 示例
    -使用 SDK 预编译的*十六进制文件?
    -我必须编译的 SDK 中的项目?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 测量时使用了以下网址:dev.ti.com/.../README.html。 导入 CCS、编译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过编译项目 rfPacketRx_CC1312R1_LAUNCHXL_nortos_ccs 作为发行版进行测试、并将*输出文件编程到我的主板。
    结果 I 5.97mA、非常接近5.8mA -明显低于使用 smartRFstudio 进行测试的结果。
    (我知道我的板上有 SPI 闪存、项目可能无法正确处理、因此与您的测量之间的差异很容易出现)