请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1101 大家好、
是否可以"切换"自动增益控制?
我的意思是:如果我能让我的 CC1101执行以下操作、那将会很棒:
在接收前导码和同步字时校准 AGC、并将其设置为在此期间接收到的信号强度。 然后、我想设置一个寄存器或类似的东西来修复该值(1/0阈值)、以便将该值之后的所有内容处理为此特定阈值。 如果随后、振幅为常规"1"的两倍的脉冲到达、它仍将为1、因为它高于阈值。
目前、在振幅非常高的"1"之后、它会将所有后续"1"视为零、并且需要很长时间(通常直到我的整个信号结束)才能重新校准、从而再次将其识别为"高"信号。
提前非常感谢!
Dave