This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:手动切换输入的自动增益控制(ASK)

Guru**** 2562550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/761592/cc1101-manually-toggle-automatic-gain-control-of-input-ask

器件型号:CC1101

大家好、  

是否可以"切换"自动增益控制?

我的意思是:如果我能让我的 CC1101执行以下操作、那将会很棒:
在接收前导码和同步字时校准 AGC、并将其设置为在此期间接收到的信号强度。 然后、我想设置一个寄存器或类似的东西来修复该值(1/0阈值)、以便将该值之后的所有内容处理为此特定阈值。 如果随后、振幅为常规"1"的两倍的脉冲到达、它仍将为1、因为它高于阈值。

目前、在振幅非常高的"1"之后、它会将所有后续"1"视为零、并且需要很长时间(通常直到我的整个信号结束)才能重新校准、从而再次将其识别为"高"信号。

提前非常感谢!
Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    似乎还记得您使用的是 CC1101数据包处理功能(即自动同步检测)。 在这种情况下、您可以设置 AGCCTRL0.AGC_FREE= 1。 然后、当检测到同步字时、AGC 增益被冻结。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、完美-谢谢!