请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1201 尊敬的
规格中的值。 天线连接了一个0.9p 的电容器。
该电容器在400MHz 下的间歇性大于400欧姆。
这似乎是非常低的值 pf 电容器。
该值的原因是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的
规格中的值。 天线连接了一个0.9p 的电容器。
该电容器在400MHz 下的间歇性大于400欧姆。
这似乎是非常低的值 pf 电容器。
该值的原因是什么?